尊敬的 TI 专家,
美好的一天!
我正在使用 UCC5350MC 驱动四个并联的 SIC MOSFET (C3M0040120K)、我想了解所有 SIC MOSFET 的米勒钳位连接。
我参阅另一篇米勒钳位应用讨论文章、电路需要添加 PNP 晶体管 来缓冲钳位信号并使栅极相互隔离。
以下是 适用于 SIC MOSFET 并联的两种米勒钳位应用拓扑、您能帮助我了解哪一个更好以及任何参数都需要 修改?
注:
1~4连接到 SIC 栅极引脚的 DRH_DIC
2. G_DRH 连接到 SIC 驱动器源极引脚
图1:

图2:

谢谢!此致!