This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:BQ77915欠压充电

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1311302/bq77915-bq77915-undervoltage-charge

器件型号:BQ77915

您好!

可充电的最低电芯电压是多少?

对于 BQ7791501、UV 为2.8V/节、在此电压下 DSG 会关断。 电池组放置一段时间并继续自行放电。 由于 CHG 不再导通、因此无法再在多高的电压下使用预充电电流进行充电?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    CHG FET 将保持导通、直到出现关断电压。 但是、如数据表所示、当 VDD 低于12V 时、FET 的驱动电压变为~VDD。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    谢谢你的答复。

    若要正确理解它:

    如果 VDD 下降到5V (VFETON 也为~5V)并且 N-MOSFET 的 VGS (th)为3V、bq77915将 MOSFET 保持打开状态。

    如果 VDD 降至5V (VFETON 也为~5V)且 N-MOSFET 的 VGS (th)为6、8V、bq77915仍在上升、但 MOSFET 会阻断、因为 VFETON 为低电平。

    在5S 配置中、电池可以放电到3、25V/5cell = 0、65V/节、并且仍然可以再次充电。

    防止使用深度放电电池充电的限制因素是 VGS (th)电压或充电器的欠压保护。

    我对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    是的、应该是这样。

    还要注意、驱动电压可能比 Vdd 低至1.5V。 因此、如果 Vdd 是5V、则驱动电压可降至3.5V。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙