请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76942 主题中讨论的其他器件: EV2400
我无法通过 I2C 与 bq76942芯片正确通信。 当我启动 BQ Studio 时、它不会自动检测芯片、但当我手动选择模型时、我仍然收到一些(完全错误)数据。 必须进行某种形式的通信、但在我看来芯片似乎根本没有开启、因为我没有通过 Reg18测量1.8V 电压来显示它在正常运行模式下的状态。
感谢任何帮助,使之恢复正常运作。