请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27Z561-R2 主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO、、 GPCCHEM
上周、我们有多个电池组、其中包含 bq27z561-R2电量监测 IC、其电池容量读数高于90%、但电压仅读数为2.7V (电池是具有7200mA 容量的3.2V LiFePO4)。 我当时认为电量监测算法对库仑计数、并通过查看电压来确定电池容量。 我想知道、如果电压是电量监测算法的一部分、容量有何可能不正确? 附件是 bqStudio 中的读数捕获...
另一个问题... 我发现如果我执行了"重置"功能、容量得到了纠正、似乎解决了问题。 RESET 函数的作用是什么? 我会丢失所有学习周期信息、所有操作、还是只是重置所有标志和数据。 基本上、执行"复位"功能的优点/缺点是什么?
谢谢!