This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV103:DMOS 有时短路、具体取决于电源。

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1311638/drv103-dmos-shorted-sometimes-depending-on-power-supply

器件型号:DRV103

您好!  

我们使用 DRV103U 为58 Ω 和24V (400 mA 消耗)的直流螺线管供电。 DRV103U 电路工作正常。 但是、电路将出现故障、内部晶体管功率 DMOS 短接  有时 。 这在很大程度上取决于我们用于测试的电源的类型。  

如果我们使用一个电源(KORAD 品牌)、电路甚至可以在5Hz 的频率下无限期地工作(全天候进行数天测试)。 它具有更智能的保护系统、例如过流和短路保护。

如果我们使用不同的电源(EVENTEK 品牌)、则电路  有时  失败。 此 PSU 将推送所需的任何功率。 这很大程度上很难确定、因为有时电路会很长一段时间内正常运行、有时会在首次上电时发生故障。  

在下面的电路中、C1为1uF、Dflyback 为1N4148WT、所有其他值如图所示。 应用手册提到1uF 足以应对小于0.5A 的负载。请告诉我它是否清晰、因为文本编辑器显示它很小。  

我们正在尝试找出发生该问题的原因(DMOS 晶体管短路)。 我们已准备好将此器件投入生产、以便解决螺线管过热的问题。 我们是否应该包括诸如压敏电阻或钳位二极管的外部保护? 我们很难从 PSU 测试瞬变、因为这些是一次性问题、并且我们只有有限数量的原型。 请告诉我们有什么建议。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Aquiles、  

    图表清晰可辨。  是否已尝试用更大的电容器替换 C1、例如2uF 甚至10uF? 400mA 接近1uF 的500mA 规格、值得尝试。  

    您的 PSU 是否报告过压事件或过流?   

    Unknown 说:
    我们很难从 PSU 测试瞬变、因为这些都是一次性问题、而且我们的原型数量有限。

    如果你能抓住其中一个,但我理解困难,这将是非常有帮助的。   

    此致!

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob:

    感谢您阅读本期内容。 我发现这个问题与 PSU 的电流消耗有关、但不确定如何解决、因为两个 PSU 都具有干净的输出、尽管我们在出现问题时尚未测量这些输出。  

    我们可以很容易地重现问题、这只是随机的。 我们将尝试与1uF 电容器并联添加第二个电容器并返回。 过去、较小的电容会导致输出不稳定、进而阻止 PWM 正常循环。  

    欢迎提出其他想法。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    到目前为止的测试:更换肖特基二极管的1N4148二极管后、问题在 Eventek PSU 实验室解决、但该问题在机器 PSU (Mean Well PMS-200-24)中仍然存在。  
    将 Cout 替换为2 uF 电容器、有时可以使用 Eventek PSU 解决问题、使用 Mean Well PSU 是不可能的。  
    更换了 Cout 和二极管、两种情况下的问题均已解决。 不知道为什么。 等待更多测试、因此查看是否维持不变。