This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28065:计算给定输出功率和交流输入电压下的 f_min

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28065, UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1312622/ucc28065-calculating-f_min-given-output-wattage-and-ac-input-voltage

器件型号:UCC28065
主题中讨论的其他器件: UCC28070

大家好、我叫 Kian Fotouhi、 我是一名电气工程系学生、正在研究一个需要转换模式升压 PFC 的高功率音频放大器。 规格将为:

-AC 输入:85V 到265V 通用兼容性(该设备将主要连接到 120V 标称北美电网)

-功率输出: 1200W (考虑到放大器将向电源提供动态负载,这将不是一个恒定的输出)

-电压输出: 390V 标称值

在上下文中、我的目标是高开关频率和小元件尺寸。 我将使用 GaN FET 进行开关。

我已经使用 UCC28065数据表和 Excel 设计工具来确定元件值、但我不确定 为 f_min 选择哪个频率。 我想利用高开关频率的优势、但我不知道允许 IC 将开关频率钳位到800kHz 的上限的后果。

谢谢、此致、

简福寿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在审查您的查询、并会很快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通常、对于转换模式 PFC 前置稳压器、建议针对800W 或更低的功率使用 UCC28065。  这将是两个交错转换模式 PFC 升压级、每个级功率为400W。  如果设计功率大于800W、我会建议在具有固定频率的交错 CCM PFC 应用中使用 UCC28070。  

    与 CCM PFC 相比、转换模式 PFC 将具有更高的 RMS 和峰值电流。  在高功率等级下、在转换模式 PFC 上设计 CCM PFC 升压级有利于降低导通损耗。  对于1200W 设计、我建议使用 UCC28070而不是 UCC28065。

    此致、