This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:BQ40Z50-R2校准用法

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1313318/bq40z50-r2-bq40z50-r2-calibration-usage

器件型号:BQ40Z50-R2

您好  

   使用 BQ40Z50-R2设计的3系列连接模块,产品已通过充满电和完全放电的周期完成校准,   ,需要确认、如果客户必须执行相同的完全充电和完全放电流程、或者仅需要10%或20%的...charge、且放电正常吗? 因为如果完成已完成的流程、校准时间对于客户来说太长。  非常感谢,请建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果测量仪表的学习周期已经成功完成、客户无需重复学习。 学习周期的目的是让电量监测计创建 Ra 表和 QMax 值、因此在创建后、客户应该能够通过上传.srec 文件来使用它们。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺