您好、TI 团队、
我有一个关于 SOHLOADI 设置的问题。 目前、该器件使用的电流为7A/1s、1A/1s、平均电流为4A。
根据手册、SOHLOADI 应设为器件的工作电流。
我在此将其设置为-4000mA 是否正确?
如果不正确、建议的设置值是多少?
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、TI 团队、
我有一个关于 SOHLOADI 设置的问题。 目前、该器件使用的电流为7A/1s、1A/1s、平均电流为4A。
根据手册、SOHLOADI 应设为器件的工作电流。
我在此将其设置为-4000mA 是否正确?
如果不正确、建议的设置值是多少?
谢谢你。
您好!
下面是如何在算法中计算 FCC、这可以帮助您确认值的准确性。 可以在随附的文档中找到有关 Impedance Track 算法的更多信息:
使用此 FCC 值、您可以通过将 SOH 除以 Design Capacity 来确认计算结果。
关于由电量监测计计算出的 FCC、应该能够在这里的寄存器中看到:
它也可以通过读取寄存器0x12和0x13来找到:
此致、
安东尼·巴尔迪诺