This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5088:12V->-48V (0.8A)

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5088

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1313087/lm5088-12v---48v-0-8a

器件型号:LM5088

您好,先生

我使用 LM5088作为逆变器(12v->-48V)、并遵循 webench 设计、但不提供任何输出

您能帮助我澄清一下吗、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex:

    您能提供更多详细信息吗?  您是否构建了此电路?  它进行切换吗?  您的输入电压是多少、您的输入电源的电流能力是多少?  电路是否完全切换?  您是否检查了启动时的开关?  或者它是否根本没有通电?  如果根本没有通电、您能为我检查 VCC 电压吗?

    谢谢。

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    输入12v、输出电压-48V、PCB 恢复。 但是不能确定

    您可以帮助检查电路吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex

    请检查器件的2号引脚和6号引脚之间的电压差吗? 为了启用器件、AVCC_12V_PG 信号应以"N48V"节点(非接地)为基准。   

    - EL