This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25157:其他封装

Guru**** 2892760 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25750, BQ25620, BQ25157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1311992/bq25157-other-packages

器件型号:BQ25157
主题中讨论的其他器件:BQ25181BQ25620、、BQ25750

您好!

我们在设计中使用此组件、但 BGA 的实现相当困难。 此组件是否也采用其他封装?

提前感谢您。

此致、

约尔迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jordi:

    BQ2515x 系列器件仅提供 BGA 封装。 也许、我们可以找到另一种封装但仍能满足您要求的充电器。 您的设计的主要关注点是什么?

    此致、

    胡安·奥斯皮纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Juan:

    感谢您的答复。

    老实说、我们需要 BQ2515的所有功能。 但 LDO 并不重要。

    I²C 设置最小和最大电流/电压很重要;我们需要从电池到 PMID 至少1.5A;我们希望能够关闭电池;我们希望进行温度测量和 ADC。

    是否有任何其他 IC 可以提供所有这些功能?

    提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jordi:

    BQ25181和 BQ2518x 系列器件提供了许多与充电器相关的可配置性、具有与15x 类似的电流能力、尽管它不提供 ADC。 如果您需要 ADC、那么 这是唯一提供一个 ADC 的线性充电器系列。

    如果您愿意使用开关充电器(使用降压稳压器而非线性稳压器)、则 BQ25620能够以更大的解决方案尺寸提供具有 ADC 的类似可配置性。

    否则 BQ25157是最佳选择、但遗憾的是它不能采用其他封装。

    此致、

    胡安·奥斯皮纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的深入了解!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有任何情况下、此 BQ25620 IC 的某一版本可达到30V 输入电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jordi:

    没有哪个版本可以实现如此高的输入。 下一步通常是适用于 BQ25750等多节电池组的更大、功率更高的充电器。

    此致、

    胡安·奥斯皮纳