Other Parts Discussed in Thread: BQ25750, BQ25620, BQ25157
主题中讨论的其他器件:BQ25181、 BQ25620、、BQ25750
您好!
我们在设计中使用此组件、但 BGA 的实现相当困难。 此组件是否也采用其他封装?
提前感谢您。
此致、
约尔迪
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Jordi:
BQ2515x 系列器件仅提供 BGA 封装。 也许、我们可以找到另一种封装但仍能满足您要求的充电器。 您的设计的主要关注点是什么?
此致、
胡安·奥斯皮纳
您好、Juan:
感谢您的答复。
老实说、我们需要 BQ2515的所有功能。 但 LDO 并不重要。
I²C 设置最小和最大电流/电压很重要;我们需要从电池到 PMID 至少1.5A;我们希望能够关闭电池;我们希望进行温度测量和 ADC。
是否有任何其他 IC 可以提供所有这些功能?
提前感谢。
您好 Jordi:
BQ25181和 BQ2518x 系列器件提供了许多与充电器相关的可配置性、具有与15x 类似的电流能力、尽管它不提供 ADC。 如果您需要 ADC、那么 这是唯一提供一个 ADC 的线性充电器系列。
如果您愿意使用开关充电器(使用降压稳压器而非线性稳压器)、则 BQ25620能够以更大的解决方案尺寸提供具有 ADC 的类似可配置性。
否则 BQ25157是最佳选择、但遗憾的是它不能采用其他封装。
此致、
胡安·奥斯皮纳
感谢您的深入了解!
是否有任何情况下、此 BQ25620 IC 的某一版本可达到30V 输入电压?
您好 Jordi:
没有哪个版本可以实现如此高的输入。 下一步通常是适用于 BQ25750等多节电池组的更大、功率更高的充电器。
此致、
胡安·奥斯皮纳