主题中讨论的其他器件: BQ24616
您好!
我当时使用的是 bq40z50、在检查日志时、我很难了解剩余电量和完全充电容量、以及它们对续航时间的影响。 电池充满电时(RSOC=100)、我预计剩余电量和完全充电容量均等于~630000mWh。 但是、对于一些电池、我看到~2000mWh、~4000mWh、甚至~900mWh、我不确定原因。
对于一个特定的电池、它将充满电(RSOC=100)、剩余电量和完全充电容量均等于924mWh。 当我开始对其放电时、剩余电量跃升至65510mWh 并从那里降低、而完全充电容量保持不变。 电池完全耗尽(RSOC=0)后、我为电池充电、充满电的容量会跳跃至1124mWh 并保持不变、剩余容量会逐渐增加至65535mWh。 当 RSOC=99时、剩余电量下降至4mWh、然后再增加一点点。
放电开始时:

在充电结束时:

我假设续航时间为剩余电量(mAh)/电流(mA)。 但是、当剩余容量变化非常大时、清空的运行时间不受影响。 我知道 bq Studio 正在以 mWh 为单位记录剩余容量、而不是 mAh 为单位、但我仍然认为运行时间应该为空。
为什么剩余容量值变化如此之大、以及运行时间不受其影响?