This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25120A:降压转换器的效率

Guru**** 2652575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1312923/bq25120a-efficiency-of-buck-converter

器件型号:BQ25120A

您好!

我将使用电压为1.2V 至1.8V 的降压转换器。 拉电流可能在-7mA 的最大值6以内。

要使 ı 保持在%85以上、应该采取什么措施? 或者说有可能做到这一点? ı 选择合适的电感器可能会对我们有所帮助、但我们不确定数据表中指定的计算方式。

电感器的 DCR 值应该是多少?

此致...  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Unknown 说:
    1.2V 到1.8V 的电压

    以阐明这是您的输出电压范围?

    Unknown 说:
    要使效率保持在%85以上? 或者可以这样做吗?

    当输出电压接近降压转换器的输入电压时、效率最高、因此可通过尽可能保持高的降压输出电压来实现更高的效率。 效率会随着电池充放电而变化、随着电池放电而变得更加高效(因为压降会更小)。 数据表的第10.2.3.2节显示了 SYS 轨在各种负载电流、输入电压和输出电压条件下的效率曲线。

    在选择电感器方面、若要获得更高的效率、通常需要较低的 DCR、但保持2.2uH 的电感器值很重要、因为该器件已表征了该电感器电感、因此在不同的电感值下可能无法按预期工作。  

    此致、

    胡安·奥斯皮纳