This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25672:BQ25672 VSYS 电压瞬态响应

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25672

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1312716/bq25672-bq25672-vsys-voltage-transient-response

器件型号:BQ25672

您好、TI 团队。

我对使用 BQ25672为物联网解决方案进行配电的一个设计有几个问题。

1) 1)我想使用 VSYS 为控制 MCU 和 GSM/GPRS 模块供电。  BQ25672的最大 VSYS_MIN 为4.1V、该电压适用于我的模块。 我想知道负载阶跃为2A 时 VSYS 的瞬态响应是多少。

2) 2)我是否可以使用 BQ25672在以下条件下为上述系统供电:仅电池、无电池、但有输入源、电池+输入源。  

3) 3)我想使用 PMID 为我的系统中的5V 和12V 电路供电。 我想对 PMID 进行编程、以提供12V 电压、然后使用 LDO 提供5V 电压。 PMID 是否在以下期间提供这些要求: 仅电池、无电池、但在输入源、电池+输入源中。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的是1s 电池

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。 请回答我的问题。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christopher:

    在连接电池的情况下、V (SYS)=更高的 SYSMIN 或电池电压、换句话说、在高于 SYSMIN 电压后、V (SYS)会跟随电池电压升至调节= 4.2V。

    仅使用电池时、V (SYS)= V (BATTERY)。

    在未施加电池、VBUS 并禁用充电的情况下、V (SYS)= SYSMIN。

    在未应用电池且未应用 VBUS 并启用充电的情况下、V (SYS)是从 BATREG=4.2V 到 SysMin 的三角波形。

    在正向/充电模式下、VBUS 上加电、V (PMID)=VBUS -输入电流* Rdson。  PMID 无法调节、因为 PMID 与 VBUS 引脚之间只有一个 FET。  在反向/OTG 模式下、当在 VBUS 上没有电源时、可对 VBUS 进行稳压。

    此致、

    杰夫