This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF200:REF200的仿真模型

Guru**** 2502385 points
Other Parts Discussed in Thread: REF200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1312104/ref200-simulation-model-for-ref200

器件型号:REF200

它是否可以在 PSpice 或 NI Multisim 下用于 REF200的任何仿真模型?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    REF200是较旧的器件、遗憾的是我们没有 TINA 或 PSPICE 模型。  需要哪些关键规格?  我们还有 各种其他解决方案、具体取决于 应用。

    谢谢。

    沃尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要具有精确的极低噪声电流源/灌电流(小于30pA/sqrt (Hz))、能够消除跨阻放大器(由3mA 电流失调导致)的直流偏移。 因此、我计划注入反向电流以消除 TIA 输出端的直流分量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您分享原理图。 REF200的额定噪声为20pA/sqrt (Hz)、是我们可为您的应用提供的出色器件。

    谢谢。

    沃尔特