主题中讨论的其他器件: LM25143
数据表指出、当 LM5642的电流限制功能工作时、高侧 FET 会关断、但 FET 是否会一直关断? 还是会自动重新启动切换? 如果仍然关闭、如果我关闭了 ON/SS1引脚并再次打开、它是否会重新启动? 如果自动重启、需要多长时间? 此问题已使用 Google Translate 翻译成英文。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
LM5642将用于的应用是用于外部电源的直流电源。
激活 LM5642的过流保护后、微控制器必须控制外部直流电源的输出以确保安全输出。
例如、如果外部输出电源短路、LM5642功能将停止外部直流电源的输出。
我们希望微控制器识别 LM5642的电源输出已停止、确认外部输出电源未短路、然后使用微控制器安全恢复电源输出。
我已将一个电路连接到微控制器、以检查 LM5642的输出是否正常。
但我知道 LM5642的保护功能的工作时间早于微控制器识别外部电源直流电源输出短路的时间。
有关特定电流限制部分、您可以参阅数据表的第18页。
当电感器电流足够高而 RSNSx 上的电压低于 ILIMx 引脚的电压时、便会激活电流限制、进而关闭顶部 FET。 鉴于这是逐周期的、在下一个周期中再次检查电感器电流。 如果电感器电流使得 RSNSx 高于 ILIMx、则该电感器将不会处于电流限制状态、并且会恢复常规开关。 请注意、在电流限制条件下、器件仍在开关、但输出未调节、并且由于电感器电流足够大、顶部 FET 立即关闭、因此您将看到 SW 脉冲、而不是预期的典型方波 CCM 条件。