This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5176:LM5176 BOOT1和放大器;SW1引脚损坏

Guru**** 2391415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1313004/lm5176-lm5176-boot1-sw1-pin-gets-damaging

器件型号:LM5176

大家好、我是德州仪器 EM 与 TI 团队的
我们还面临类似的问题(BOOT1和 SW1引脚会损坏)、用于上述查询的解决方案是什么。
请同时支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shankar:

    感谢您通过 E2E 进行联系、这似乎是 上一个 主题的重复帖子。 我们正在研究该主题、并会尽快回复您。

    请避免重复播放主题。

    谢谢!

    Br、

    哈龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haroon、

    非常感谢、并记下了您的观点。

    当然、我们正在等待您对此问题的提示回复  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haroon、
    是否有关于此问题的任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shankar:

    您能回答一下主线、而不是重复的主题吗?  

    谢谢!

    Br、

    哈龙