This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:BQ40Z50充电和放电之间自动切换

Guru**** 2542200 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQ40Z50-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1313352/bq40z50-r2-bq40z50-automatic-switch-between-charge-and-discharge

器件型号:BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件:BQ40Z50

您好!

我已根据 BQ40Z50 EVM 原理图设计了定制电池管理板。 我现在正尝试为我的应用设置芯片。 我计划 在充电过程中将一个基本 LiPo 充电器(在充电模式下、不进行平衡、因为 BQ 芯片自行处理)连接到 PACK+和 PACK-输入、并在放电期间连接负载。 我的问题是、BQ40Z50如何知道何时处于 CHARGE 模式或 DISCHARGE 模式? 它是否能够自动执行此操作? 我的应用需要完全自动化、因为我正在使用的4S 电池在要在 AUV 中使用的压封式内。 电池仓体的唯一连接就是电源连接、所以我只想把电源连接到 AUV 放电、连接到充电器再充电、但我不知道如何让 BQ40Z50自动完成这项工作。 提前感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

    BQ40z50-R2将根据通过检测电阻器测量的电流在充电、静置和放电之间自动切换。 如果是正电流、则器件被视为正在充电、等等。 请参阅下图以了解电量监测计运行模式。  



     注: 对于受自主 FW 控制的器件、请确保设置了 FET_EN。 如果设置了 FET_EN、FW 将自动控制保护 FET。 当满足恢复条件时、它还将清除保护。 所有这些信息都列在 TRM

    此致、
    何塞·库索