This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25176M:以1Hz 的频率闪烁

Guru**** 2582375 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1311458/bq25176m-blinks-at-1hz

器件型号:BQ25176M

当检测到故障条件时、STAT 引脚以1Hz 的频率闪烁。 当输入电源4.52v  和电池电压3.48v 时、使用4.20V 锂离子电池和500mA 电池。

什么样的错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、看到

     

    了 我们在中研究了这一点、没有看到 STAT 闪烁、故障状态。 继续充电。 能否发送原理图进行审阅? 还有有关测试条件的更多信息吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    设备不再闪烁,但电池未充电,并且两个指示灯均亮起。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、看到

    了 很抱歉、但无法读取 R10和 R11的值、您正在使用什么值? 原理图看起来正常。 两个 LED 亮起表示电源正常(PG)且充电正在进行(STAT)。 检查 ISET 上的电压、这将指示充电电流是多少。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bill、

    R10和 R11的值分别为604欧姆和27.4k 欧姆。 我已经检查了 ISET 电压、即使在几个小时后它也保持在零左右。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    604欧姆的 Iset 会将充电电流设置为500mA、这很好。

    27.4k 的 VSET 会将充电电压设置为4.2V、这也很好。

    在测试设置中、您的充电器和电池之间的电流是否更好?  这导致其他客户出现问题。