请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP5907-Q1 主题中讨论的其他器件: TINA-TI、 TPS7A21-Q1、 LP5907
尊敬的团队:
我的客户正在为其系统评估 LP590718QDQNRQ1、有2个问题。 您能帮助我为他们提供支持吗?
1.是否有最低负载电流要求?
一些 LDO 具有最小负载电流规格、但 LP5907-Q1的数据表中没有要求。 此外、8.2.2.7提到在没有负载的情况下它保持稳定并处于稳压状态。
我也在无负载运行的情况下进行了 TINA-TI 仿真、它看起来在1.8V 时稳定。 我真的能认为 LP5907-Q1没有最低负载电流要求吗?
2.在接近-40°C 或125°C 的情况下、Q1的答案是否会发生变化?
此致、
北村裕人