This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BUF22821EVM-USB:通过一台 PC 使用多个 EVM

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: BUF22821EVM-USB, BUF22821

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1311762/buf22821evm-usb-use-multiple-evm-by-one-pc

器件型号:BUF22821EVM-USB
主题中讨论的其他器件: BUF22821

大家好、

客户希望通过一台 PC 使用多个 EVM (最多4个)。

问题1: 这是可行的吗?

问题2.  是否可以在一台 PC 上安装多个相同的软件(SBOC417—BUF22821EVM-USB 用户软件)? 如果可能、如何实现?

此致、

转至  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Goto:

    您的意思是同时使用一台 PC 容纳4个 EVM 吗? 例如一起对4个 EVM 的输出电压进行编程?

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    客户希望 同时使用一台 PC 容纳4个 EVM。

    此致、

    转至

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Shuhei

    我们的专家是 OOO、并将 在明天回答您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shuhei:

    BUF22821只有两个 I2C 地址来区分不同的 IC、因此对于4个 EVM、我担心 PC 和 IC 之间的通信会产生意外的影响。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    谢谢您告诉我。

    那么、这是否意味着我们需要四台 PC 来处理四个 EVM?

    此致、

    转至

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shuhei:

    如果您需要同时操作4个 EVM、则需要更多 PC。 如果您只需要对输出电压进行编程、就可以使用一台 PC 逐一对4个 EVM 的输出电压进行编程、只需保持 EVM 通电即可。

    Br

    帕特里克