This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何为离子发生器或阴离子生成-10kV/1W 输出

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1311126/how-to-create-a--10kv-1w-output-for-ionizer-or-anion

您好、TI!

我 需要设计 汽车离子发生器的电源电路、请参阅规格。 以下内容:

输入:9~16V

输出:-10kV、1W

我可以从 TI 网站找到离子发生器方框图。 有人对此有何经验吗? 设计功率级时应使用哪种 IC 或拓扑?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sky:

    感谢您向我们提出您的问题!

    我发现  XP Power 的此数据表包含此方框图、其中可能有用:

    我将 找到 这一主题的专家、他会向您详细介绍我们的产品系列中符合此应用的 IC、并进一步帮助您解决问题。

    感谢您的耐心!

    此致、

    广木市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Sky、

    关于 Hiroki 共享的方框图、我们目前还没有完整的解决方案、但是对于他展示的逆变器模块、我们也许有一个可以在这里运行的 DC-DC 升压转换器解决方案。

    以下是可能对此感兴趣的参考设计: TIDA-020013

    如果您有任何进一步的问题、请告诉我。

    谢谢!

    威廉·摩尔