This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25672EVM:BQ25672EVM

Guru**** 2867540 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25798, BQ25672EVM, EV2400, BQ25672, USB2ANY, BQSTUDIO, BQ25790, TUSB320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1308458/bq25672evm-bq25672evm

器件型号:BQ25672EVM
主题中讨论的其他器件: EV2400BQ25672USB2ANY、BQ25798 BQSTUDIO、BQ25790TUSB320

尊敬的 Jeff:

由于其他承诺,我不得不把这个项目推迟一段时间。 但是、现在我又回到了话题、我想提出一个关于评估板的后续问题。

好的、我有一个 BQ25672EVM 和一个 EV2400。

这是不是"更容易",我不知道这意味着什么,

a)使用 USB2ANY 和在线充电器 GUI 评估和了解 BQ25672

b)使用 BQ25798.bqz 文件和 EV2400盒

期待收到您的回复、提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    我觉得 EV2400更容易、因为它只有2个选项卡、而 USB2ANY 有6个选项卡可供切换。  798 bqz 适用于672。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Jeff。

    我已加载并运行 BQSTUDIO、然后下载 BQ25798.bqz 文件。
    但是、在启动 BQSTUDIO 时、没有与 BQ25798匹配的选项?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    H Jeff、如果我向您发送我的 BQ25672设计的 pdf、您会对此进行审查吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    BQZ 文件必须保存在 BQSTUDIO 配置文件夹中。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../BRIDGE_2D00_SCHEMATIC_2D00_REV6.pdf

    谢谢你。

    随附原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    除了 SDRV 上缺少1000pF 电容外、由于未使用、我看不到任何明显的原理图问题。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,杰夫!!

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我曾尝试使用 EV2400通过 BQ25798.bqz 文件来运行 BQ25672EVM、但收到一条消息、提示该文件不兼容、请自行冒险继续操作。

    所以,我继续。

    我看到的屏幕有两个选项卡、与 EVM 数据表中描述的完全不一样。

    屏幕如下所示:

    您能帮我弄清楚如何在这里做吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将操作到可以读/写 I2C 寄存器的位置。

    这是 Studio 的全部功能吗?

    我必须将所有寄存器设置为我需要的值??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    好的。  是的、如果默认值对您的应用来说不够理想、则需要设置寄存器。   

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我能够使用 EV2400进行通信、8位 I2C 地址0xD7用于读取(7位0x6B)

    我购买了 USB2ANY 来看看它是如何工作的。

    我无法进行任何通信。

    我在 JP31上放置了一根跳线

    我从云应用程序中选择了 BQ25672。

    如果我转至寄存器映射并点击"齿轮"、则表明器件是 BQ25790??

    即使我选择了 BQ25672

    我真的很想和你在一起,我真的很想和你在一起。"

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有一小段信息。

    如果我将示波器探头放在 I2C 时钟线上并点击"connect to EVM"、则未发生任何操作。

    (USB2ANY)

    当我对 EV2400执行此操作时、我会看到时钟信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    您需要根据 USB2ANY 固件加载程序、将 USB2ANY 更新为最新固件、该固件加载程序位于  

    请参见 SNVC166。

    这需要使用回形针按下 USB2ANY 侧面的凹陷按钮。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次大家好、Jeff、

    你一直是一个伟大的资源,谢谢!

    现在大多数东西都在使用 EVM。

    我有两个电源、它们中的任何一个都可以用于为我们的系统供电、或者为电池充电。

    我遇到的一个问题是 OTG 模式。

    我们的目标是让电池驱动 VIN2、并在两个外部电源都断电的情况下为系统供电。

    我已尝试在 GUI 中设置 EN OTG 位、但未起作用。

    我想知道是否需要启用或设置其他内容才能使此模式正常工作?

    在 OTG 配置屏幕上、我将电压设置为5V、电流设置为2A、电池放电设置为3A

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    充电器可同时运行正向/充电模式或反向/OTG 模式。 仅当 VACx 上没有输入电压时、OTG 才有效。   此外、如果 ACDRVx FET 存在、主机必须首先写入 EN_OTG=1、然后写入 EN_ACDRVx=1。

    如果您需要为 PMID 引脚上连接的负载提供恒定电源、则可以更改为 BQ25798并使用备用模式。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    因此、我先关闭电源、再启用 OTG、然后尝试选择 EN ACDRV2、GUI 则不允许这样。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    这应该会起作用。  我不经常使用充电器 GUI。  我很快就会去实验室进行测试。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    它在 BQSTUDIO 和 ChargerGUI 中对我都起作用。  请记住、当 WD 计时器到期时、EN_OTG 位会复位为0。  这是问题吗?  状态和标志寄存器是否报告了可能导致问题的任何内容?

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    计时器可能是我无法选择 EN ACDRV2的原因、但即使我重新启动计时器并选择 OTG、然后选择 EN ACDRV2、VBUS 上也没有电压。

    是否还有其他需要我选择或取消的东西?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、交流 DRV 为0V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅当我的外部电源打开时、交流 DRV 才打开

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想我已经让它工作了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我还有几个问题、希望您可以帮助解决。 这些来自我的客户。

    我们有两个输入电源、一个降压28V 电源(28V->7V)和 USB 电源。 这两者构成了  

    正如您在我发送给大家的原理图上看到的、BQ25672有2个电源输入。

    如果一个电源出现故障、另一个将为 BQ 器件供电、为电池充电并提供 VSYS。

    如果两个电源都处于断电状态、电池将为 VSYS 供电、并可选择通过 OTG 功能为5V USB 电压轨供电。

    我在评估板上看到了所有这些工作。

    1)我描述的一些功能似乎是"自动"的、其他功能需要寄存器的控制。 例如、从左侧

    一个电源自动切换到另一个电源、但切换回已关闭并返回的电源需要对寄存器进行操作。 您能详细解释自动功能与手动功能吗?

    这里还有一些其他要求、可能意味着我们需要 TUSB320LAIR 芯片之类的器件、我不确定。 在原理图中、我展示了该芯片、它看起来是否使用正确?

    2)连接到 USB 主机时,电桥需要能够从主机接收电力并用作 UFP (上行端口),这样它就像是 USB 驱动器。

    3)\当 USB Thumb 驱动器或其他 USB 附件(充当 USP)连接到电桥时、电桥需要能够为 USB 附件供电并与其通信、以便电桥用作 DFP (下行端口)

    不同的电缆线束将用于促进可能的不同 USB 连接、例如 USB C M/F 和 USB A/B。

    感谢任何指导、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    关于在 VACx 检测引脚上存在2个有效源(>UVLO 且未失败不良源检测)时切换 ACDRVx 线路的问题、主机必须通过写入所选的 ACDRVx 寄存器来进行更改。  仅当其中一个电源低于 UVLO 或不良电源发生故障时、主机才会自动切换。  充电器没有存储器来指示第一个计数器。 首选电源已返回。

    关于 USB、此充电器只有 D+/D-线路用于连接到 USB-BC1.2源和一些 HVDCP 源、而不是 USB-C 电源。  如果没有主机对寄存器进行写入、则无法在供电方(OTG/反向模式)和受电方(充电/正向模式)(或面向向上和向下的端口)之间自动切换。  TUSB3230用于与 USB-C 端口通信、与 USB-C 端口通信时需要此类器件或类似器件。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    鉴于我的客户需要处理 UFP、DPF 和 DRP、我的设计是否不足?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    不幸的是,我认为这是不够的。 充电器本身 不能在端口类型之间进行更改。  D+/D-线路仅用于检测电源输出电流能力。  D+/D-仅供 USB-C 端口用于数据通信。   

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    甚至具有 TUSB320?

    您能建议一种可以正常工作的架构吗?

    您是否已经准备好接听电话?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    抱歉、我不明白您是否已经拥有 TUSB320。  我不是 TUSB320或任何 USB-C IC 的专家。  如果您有 TUSB320和相关软件/固件、我认为您的应用会起作用。  

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否将我接一位可以向其展示原理图的 USB320应用工程师?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    我将把这个帖子移至该小组的论坛。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jeff。

    您能解释一下 BQ25672上的 USB 接口到底有什么功能吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、

    您将其转移到了哪个小组?

    我没有收到任何类型的通知。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    在加电后的头2秒内、充电器 D+/D-引脚只与传统 USB BC1.2端口或者几个 HVDCP 适配器通信。  则这些引脚会变为 HiZ。   

    我进入支持 TUSB320问题的小组。  如果您没有收到回复、我建议创建新帖子、将 TUSB320作为器件型号。

    此致、

    杰夫