This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62812-Q1:外部元件以及增益和相位裕度

Guru**** 1144270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1307731/tps62812-q1-external-component-and-gain-and-phase-margin

器件型号:TPS62812-Q1

您好、先生!

您是否拥有 TPS6281220-Q1外部元件计算工具、在数据表中只有建议的输入/输出电容器值、但没有用于验证这些值是否适用于我们的用例的计算公式、也没有关于如何计算补偿电容器 Cff 的指南。  

我使用 Webench 进行仿真、但在  Webench 仿真中找不到增益和相位波特图、您是否有其他文件可用于 检查环路稳定性以检查 增益和相位裕度?

此外、 您知道如何计算 TPS6281220-Q1的增益和相位裕度吗?

Br.

辛西娅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cynthia:

    感谢您联系我们。

    此器件没有计算文件。 以下所推荐的无源器件 已在设计阶段进行了验证。 对于 Cff、10pF 是优化值、适用于大多数应用。

    对于增益和相位裕度分析、您可以使用 Simplis 模型(请参阅下面的链接)。 如果您没有 Simplis、我可以为您运行仿真。 发送原理图就可以了。

     

    https://www.ti.com/product/TPS62816-Q1#design-tools-simulation

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Excel、

    感谢您的答复。

    我没有 Simplis、您使用什么工具来运行仿真? 请与我分享一下吗? 我只是处于电源设计条件下、原理图现在不会创建。 我们提供输入/输出信息以供您参考。 我们计划使用两个 TPS6281220-Q1。 请帮助运行增益和相位裕度仿真以了解环路响应。

    1.输入电压:3.3V,输出电压1.8V,输出电流最大1.169A

    输入电压:3.3V、输出电压1.1V、最大输出电流1.297A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cynthia:

    运行这些模型需要 Simplis 的许可证副本。  

    要执行仿真、我需要电感器和输出电容器值以及开关频率等其他信息? 您是以 PFM 还是 FPWM 模式操作器件?

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否在 PFM 和 FPWM 两种条件下操作、我想查看它们的差异结果。

    1.8V

    参数 最小值 典型 最大值 单位 注意
    470 NH 指示器
    fSW 2.25 MHz 开关频率
    Cin 5 22 μ F 输入电容
    输出电容 18 22 470 μ F 输出电容器、应用建议2x 22uF+10uF
    CSS 0.417 0.625 0.83 NF 启动时间电容
    Rcf 8.00 补偿电阻

    器 Cff 10 pF 补偿电容器 CFF R1 80.60 kΩ R2 40.20 kΩ 1.1V 参数 最小值 典型 最大值 单位 注意 长 470 NH 指示器 fSW 2.25 MHz 开关频率 Cin 5 22 μ F 输入电容 输出电容 18 22 470 μ F 输出电容器、应用建议2x 22uF+10uF CSS 0.417 0.625 0.83 NF 启动时间电容 Rcf 8.00 kΩ 补偿电阻器 Cff 10 pF 补偿电容器 CFF R1 39.20 kΩ R2 47.00 kΩ
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cynthia:

    感谢您分享应用条件。

    我将在最晚周二提供仿真结果。 希望日程安排对您来说一切顺利。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Excel 您好

    好的、谢谢。 等待您的反馈。

    有一个美好的假期~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cynthia:

    新年快乐!

    我已向您发送连接请求。 请批准它,以便我可以通过私人消息提供模拟文件。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    新年快乐,我已接受您的请求,请帮助检查.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cynthia:

    太棒了!

    我通过私人消息发送了仿真文件。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cynthia:

    道歉。 我忽略了你的私人信息。 不管怎么说,我已经回答了,让我知道,如果你需要额外的信息。

    此致、

    Excel