您好、先生!
您是否拥有 TPS6281220-Q1外部元件计算工具、在数据表中只有建议的输入/输出电容器值、但没有用于验证这些值是否适用于我们的用例的计算公式、也没有关于如何计算补偿电容器 Cff 的指南。
我使用 Webench 进行仿真、但在 Webench 仿真中找不到增益和相位波特图、您是否有其他文件可用于 检查环路稳定性以检查 增益和相位裕度?
此外、 您知道如何计算 TPS6281220-Q1的增益和相位裕度吗?
Br.
辛西娅
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、先生!
您是否拥有 TPS6281220-Q1外部元件计算工具、在数据表中只有建议的输入/输出电容器值、但没有用于验证这些值是否适用于我们的用例的计算公式、也没有关于如何计算补偿电容器 Cff 的指南。
我使用 Webench 进行仿真、但在 Webench 仿真中找不到增益和相位波特图、您是否有其他文件可用于 检查环路稳定性以检查 增益和相位裕度?
此外、 您知道如何计算 TPS6281220-Q1的增益和相位裕度吗?
Br.
辛西娅
尊敬的 Cynthia:
感谢您联系我们。
此器件没有计算文件。 以下所推荐的无源器件 已在设计阶段进行了验证。 对于 Cff、10pF 是优化值、适用于大多数应用。
对于增益和相位裕度分析、您可以使用 Simplis 模型(请参阅下面的链接)。 如果您没有 Simplis、我可以为您运行仿真。 发送原理图就可以了。
https://www.ti.com/product/TPS62816-Q1#design-tools-simulation
此致、
Excel
您好、Excel、
感谢您的答复。
我没有 Simplis、您使用什么工具来运行仿真? 请与我分享一下吗? 我只是处于电源设计条件下、原理图现在不会创建。 我们提供输入/输出信息以供您参考。 我们计划使用两个 TPS6281220-Q1。 请帮助运行增益和相位裕度仿真以了解环路响应。
1.输入电压:3.3V,输出电压1.8V,输出电流最大1.169A
输入电压:3.3V、输出电压1.1V、最大输出电流1.297A
您好!
您能否在 PFM 和 FPWM 两种条件下操作、我想查看它们的差异结果。
1.8V
参数 | 最小值 | 典型 | 最大值 | 单位 | 注意 |
长 | 470 | NH | 指示器 | ||
fSW | 2.25 | MHz | 开关频率 | ||
Cin | 5 | 22 | μ F | 输入电容 | |
输出电容 | 18 | 22 | 470 | μ F | 输出电容器、应用建议2x 22uF+10uF |
CSS | 0.417 | 0.625 | 0.83 | NF | 启动时间电容 |
Rcf | 8.00 | kΩ | 补偿电阻 | ||