请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS51397A 主题中讨论的其他器件: TPS566247
您好、TI!
TPS51397A 中使用的内部纹波注入高频零点的频率是多少?
谢谢你。
此致
基里尔·科尔努塔
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Andrew、您好!
谢谢你。 在如此低的频率下、需要在8-9kHz 左右放置输出 LC 滤波器的双极?
TPS566247的数据表建议将 LC 滤波器的双极点放置在20kHz 左右、其中纹波发生器的频率为66kHz、其 Fsw 为600kHz。
我还有一个问题。 为了简化 SW 节点的布线、我不想将引脚6仅连接到电感器的引脚19和20、使用此降压转换器实现最大 输出电流为6A。 TPS51397A 内部是否允许引脚6悬空?
谢谢。
此致
基里尔·科尔努塔