This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM843A26:TPSM843A26

Guru**** 2505795 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1310350/tpsm843a26-tpsm843a26

器件型号:TPSM843A26

嗨 ,在数据表中 结至顶特征参数是0.3 C/W。 我看到在模块的图片,外壳顶部是由塑料制成,你怎么能得到0.3 C/W 与该盖?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Druker:  

    我不确定是否完全理解你的疑问。  

    这些值基于工作台上的热建模和特性描述、如需更多信息、请查看下面的链接。  

    https://www.ti.com/lit/an/spra953c/spra953c.pdf?ts = 1704728958063&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Flit%252Fds%252Fsymlink%252Ftpsm843a26.pdf%253Fts%253D1704728830767%2526ref_url%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.ti.com%25252Fproduct%25252FTPSM843A26

    谢谢!  

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Tahar ,在 D2PACK 情况下的典型结到情况是0.5 C/W。 如何在这个模块中更好?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Druker:  

    我无法评论 D2PACK、但对于 TI 而言、我们遵循 JESD 标准。 热电阻器取决于许多因素、包括封装尺寸、封装类型、引脚数量及其位置、芯片尺寸、芯片厚度、芯片焊盘尺寸、芯片阻抗、功率级尺寸和位置等。 对于模块、集成元件、其位置和层数、模具热导率、封装厚度、塑料模具的导热率等。   

    因此、我们不能盲目地比较器件、有许多因素会影响热结果。  

     

    谢谢  

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tahar,

    我认为 TI 数据表中的热性能表(6.4)上有一个错误。

    在表中 ,结至顶表征参数远低于 结至电路板表征参数。

    模块的情况 似乎是由 一种塑料材料制成的,结到顶部的测量在模块顶部的塑料盖的热传导低.

    在 热传导较高的 PCB 上测量结到电路板。

    能否向 TI 核实数据是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Druker:  

    让我再次咨询我们的热性能团队、我将向您介绍最新情况  

    谢谢  

    Tahar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Drucker:  

    我能够从我们的热团队处获得更多信息。 请参阅下方的热感图像。 正如我在前一篇文章中所述、多个因素可能会影响模块的热阻。 如您所见、热上升集中在功率级周围、大部分散热发生在芯片上。 而且、由于电感器也具有直流损耗和磁芯损耗、电感器会变热。 由于彼此升温并且物理位置非常接近、因此两者之间的差值会减小。  希望能够解释您的问题。   

    参数

    结果

    最高芯片温度

    89.2 °C

    最大工业温度

    89.8 °C

    Eff。 Theta-JA (芯片)

    13.2 °C/W

    Eff。 Psi-jt (芯片)

    0.3 °C/W

    Eff。 PSI-JB (芯片)

    5.5 °C/W

    谢谢!

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!