This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:充电和放电

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1313097/tps25750-charging-and-discharging

器件型号:TPS25750

如果我向 VBUS 引脚提供5V 输入、并向 PPHV 引脚提供12V 电源、TPS25750的行为将是怎样的。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的联系。

     默认情况下、TPS25750不会在 VBUS 上供电。

     远端连接(CC 线路电压)上且已加载应用配置的 TPS25750。 如果 Port-partner 请求12V 电压, TPS25750将 根据 PD 规范与加载正确配置的12V 电压进行协商。

        有关详细信息、请参阅 TPS25750应用定制工具用户指南以及 USB Type-C 以及电力输送应用和要求入门(修订版 B)。

    谢谢,

    舒巴