This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54231是否可以针对输入电压为30-36V 或更高的 TPS54231提供引脚对引脚替代产品?

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54231, TPS54340B, LMR43620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1311351/tps54231-is-there-any-pin-to-pin-replacement-available-for-tps54231-for-input-voltage-of-30-36v-or-higher

器件型号:TPS54231
主题中讨论的其他器件: TPS54340BLMR43620

是否有 IC 可用于引脚对引脚替代 TPS54231并具有更高输入电压。 理想情况下介于30-36V 之间???

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naveen:

    我将在本次问题中循环使用 WVB。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、请

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naveen:

    抱歉、我们没有引脚对引脚设备。 但我们有一个靠近的器件 TPS54340B、只有一个不同的引脚。 您可以检查它是否符合您的要求。 但是、 TPS54340B 是一个旧器件。 我们强烈推荐具有高性能、低 IQ 和低成本的 LMR43620用于新设计。

    谢谢你。

    Br、

    石屏市