Other Parts Discussed in Thread: TPS61158, TPS61060, TPS61169, TPS92360, TPS61166, TPS61165
主题中讨论的其他器件:TPS61060、TPS61158、 TPS92360、 TPS61166、TPS61165
您好!
请参阅所附图片、以获取我正在寻找的内容的摘要。 LED 驱动器应用(5个并联 LED)。 我希望将 LED 驱动器偏置和 LX 电源轨分离、从而容纳了一个电源轨(VSUP、如图所示)、它会显著低于 TI LED 驱动器的输入电压范围。

下面是文本形式的信息:
VIN (在图中标记为 VSUP):0.5V 至3.2V。 0.5V 是绝对最坏的情况。
Vbias:3.3V
LED Vf:最大值6.4V
100mA 正向电流:LED 最大总功率@ 100%占空比
调光方法为 PWM、理想情况下为>20kHz、以避免出现任何可闻电容问题。
附图是否可以与 TI 的直流/直流解决方案配合使用? 我无法找到既能够处理如此低的输入电压、又能够使用标准电源轨拓扑支持大于6V 的输出电压的升压或 LED 驱动器解决方案。 由于效率低下的影响、我希望避免将2个直流/直流转换器连接在一起。