This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61169:使用单独的偏置以允许更低的输入电压运行?

Guru**** 2512425 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61158, TPS61060, TPS61169, TPS92360, TPS61166, TPS61165

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1307329/tps61169-using-separate-bias-to-allow-lower-input-voltage-operation

器件型号:TPS61169
主题中讨论的其他器件:TPS61060、TPS61158、 TPS92360TPS61166、TPS61165

您好!

请参阅所附图片、以获取我正在寻找的内容的摘要。  LED 驱动器应用(5个并联 LED)。  我希望将 LED 驱动器偏置和 LX 电源轨分离、从而容纳了一个电源轨(VSUP、如图所示)、它会显著低于 TI LED 驱动器的输入电压范围。

下面是文本形式的信息:

VIN (在图中标记为 VSUP):0.5V 至3.2V。  0.5V 是绝对最坏的情况。

Vbias:3.3V

LED Vf:最大值6.4V

100mA 正向电流:LED 最大总功率@ 100%占空比

调光方法为 PWM、理想情况下为>20kHz、以避免出现任何可闻电容问题。

附图是否可以与 TI 的直流/直流解决方案配合使用?  我无法找到既能够处理如此低的输入电压、又能够使用标准电源轨拓扑支持大于6V 的输出电压的升压或 LED 驱动器解决方案。  由于效率低下的影响、我希望避免将2个直流/直流转换器连接在一起。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们使用 TPS61060作为同步解决方案。 BTW、您是否仅接受同步升压拓扑?

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    您能否解释一下您为什么特别推荐 TPS61060?

    我们也对异步拓扑开放、但由于效率优势、我们更喜欢同步拓扑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于异步拓扑、TPS61158 / TPS92360 / TPS61169是否允许我们通过独立的偏置电源轨使用此方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于 TPS61060是同步解决方案、而且我们之前就已经过测试、因此它可以支持分立式电源。

    TPS61158也是一个不错的选择、它也是同步的。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    我们已经完成了对 TPS61060、TPS61158、TPS61166、TPS61165的分析-由于在低输入电压(0.7V)下输出电流受限、所有这些选项都将不起作用。

    根据我们的计算结果、以下两种方法可以正常工作:

    • TPS61169 / TPS92360 (由于成本原因、我们首选这些)
    • TPS61165

    您是否可以验证以下内容:

    • TPS61169和 TPS92360之间有什么区别、它们看起来是相同的?
    • TPS61169、TPS92360、TPS61165是否可以通过单独的电源运行以支持低输入电压?
    • 您能否仔细检查下面的计算?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请允许我留出一些时间来建立基准测试、因为我们之前尚未以这种方式测试这些 IC。 我会在稍后为您提供反馈。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、

    理解、谢谢。 我们将等待您的反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian

    帕特里克今天上午不在办公室、回到办公室后、他会给您回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPS61165用这种方式可以。 对于 TPS61169和 TPS92360、仍需要一些时间才能将 EVM 发货到我的网站、我们稍后会向您提供反馈。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    太好了、感谢您对 TPS61165的反馈。 当您有机会查看 TPS61169/TPS92360时、请告知我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的、我会随时向您通报最新情况。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不建议采用这种方法使用 TPS61169/TPS92360。

    Br

    帕特里克