This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987D:如何延迟向拉电流器件传输灌电流功能、直到需要为止

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988, TPS65987D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1311464/tps65987d-how-to-delay-transmitting-sink-capabilities-to-a-source-until-needed

器件型号:TPS65987D
主题中讨论的其他器件:TPS65988

大家好、我现在将  TPS65987D 用作 通过 CC 线路连接到充电端口的灌电流(我的拉电流器件是 TPS65988)进行测试。 我 正在寻找一种 使用 TI 应用自定义 工具对 TPS65987D 进行编程 的方法、以便在上电时接收端不会连接到我的发送端、而是从接收端的角度开始取消连接、直到我请求稍后再发送接收端功能。 更具体地说、我需要 源的类型 C 状态寄存器作为未连接的源进行读取。 是否有办法通过 TI 应用定制工具生成的固件来实现这一点、或者通过在拉电流和灌电流在 CC 线路上保持物理连接的同时改变 ADCIN1上的配置来实现这一点?

谢谢!

欧因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eoin、您好!  

    我想知道、您打算如何告诉 TPS65987D、延迟结束后、正是时间从未连接状态变为已连接状态?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们提供的选项很可能是在 GPIO 引脚上进行切换。 我假设您无法通过 CC 线将4CC 命令从接收端向下推送到源端、尤其是因为我们希望 CC 线保持未连接状态。 如果有一个 映射事件可用于 GPIO 引脚、而不是将其用作简单的切换、则效果可能更好、但这很可能是正确的。

    我不熟悉下面列出的映射事件的用途。 是否有可以解释这些功能的方法? 有什么对我的目标有益吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eoin、您好!  

    请参考以下器件技术参考手册:
    TPS65987DDH 和 TPS65988DH 主机接口技术参考手册(修订版 B)

    请参阅第77页、并检查您是否可以使用 GPIO 事件55。

    谢谢。此致、
    Rohit.