This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92641EVM:如何修改12A 输出的原理图?

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92641

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1308687/tps92641evm-how-to-modify-the-schematics-for-12a-output

器件型号:TPS92641EVM
主题中讨论的其他器件:TPS92641

您好  

您能建议如何修改原理图以获得 12A 输出吗?  

我们的 LED 电压为4.5V ~ 5.5V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PY、您好!

    我是否能够理解输入电压是多少?

    数据表应该会为您提供有关如何设计 TPS92641的足够信息。 如果需要、我可以帮助审阅原理图。

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    您能否提供有关我们应该修改 EVM 原理图哪些内容以及我们应该参考数据表的哪个部分的更多信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PY、您好!

     数据表中的第8.2节"典型应用"提供了  TPS92641的详细设计流程。

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入电压= 24V~32V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vincent:

    TPS92641适用于这种情况。

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    客户 rnd 关注电流精度。

    如果参考 TIDA-080008参考设计、电流精度是否能够低于12mA?

    您有什么建议可以提高电流精度吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    为了在最大输出为12A 的情况下达到12mA 电流精度、我认为客户需要对每个器件进行校准。

    第 7.3.4节数据表中的模拟调光和真正零操作提供了一种提高电流精度的方法、尤其是在低亮度条件下。

    此致、

    周老师