This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A53A-Q1:它是否接受 Vbias =开路?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A53-Q1, TPS7A53A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1312250/tps7a53a-q1-does-it-accept-vbias-open

器件型号:TPS7A53A-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS7A53-Q1

尊敬的团队:

我有关于 Vbias 电压的问题。 TPS7A53-Q1 (非 A 产品)接受 Vbias =悬空且不使用。 但我认为 TPS7A53A-Q1不接受 Vbias =开路、且必须高于 1.7V 或 VOUT + VDO (VBIAS)。
但 D/S 部分6.6中提到了 Vbias = open。 是错字吗? 或者它是否接受 Vbias =开路?
请确认该问题。

此致、
北村裕人

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuto:  

    TPS7A53A-Q1不接受 Vbias 悬空。

    Br、

    埃林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 则数据表必须是拼写错误、请在下次修订时也进行修订。