This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62170-Q1:原理图审阅

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62170-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1311216/tps62170-q1-schematic-review

器件型号:TPS62170-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS62170

大家好、

我想向您介绍这款器件的原理图审阅。 请在下面进行检查、并告知我审核结果。

e2e.ti.com/.../TPS62170_2D00_Q1_5F00_Schematic.pdf

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeffrey:

    原理图看起来很好。 我对此只有一条评论。

    我注意到我们的客户在我们 TPS62170-Q1的输入和输出侧都使用磁珠 BLM18AG102SH1D。 通常我们不添加它。 此外、磁珠的阻抗在开关频率2.25MHz (~100 Ω)下过大、这意味着电感为~7uH。 我认为没有必要添加该磁珠、因为输出后已经有一个 LDO。

    如果我们的客户必须添加此磁珠、请对系统进行全面测试以确保性能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Athos、

    感谢您的支持。 我跟客户确认后、他们接受了、并会将您的指南应用到他们的电路上。

    此致、