请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65131 您好!
IVE 根据 IC 数据表中的参考设计创建了一个电路、原型的问题是对于-15V 输出非常低的输出电流、甚至将输出更改为-10V、 根据数据表、这些指标应该会提高输出电流容量、但仍然什么都没有。 另一个问题是无负载的输出会提供正确的电压、只要施加负载、电压就会从-15V 变为-20V、而对于-10V 配置、电压会从-10V 变为-15V 左右。 有人想知道这可能是什么原因吗?
对于负电源轨上的-15V 和-10V 输出、输出电流的最大实际值是多少? 数据表中显示的值大大高于测试结果。 正电压没有问题。
感谢您的时间和帮助、
祝您度过美好的一天!
弗拉德