This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63700:输出电压不正确

Guru**** 2892890 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63700, TPS3700, INA2180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1311426/tps63700-incorrect-output-voltage

器件型号:TPS63700
主题中讨论的其他器件: TPS3700INA2180

我使用 TPS63700来生成负电源、其方式依赖于外部可变基准、而不是 TPS63700 VREF 引脚提供的基准。 我的基准电压的调节范围为0V 至+1.8V。重要的是、当我的基准电压为1V 或更低时、TPS63700的输出会相应地跟踪其输出、其电压符合数据表第13页的公式1。 当我的基准为1V 或更低时、反馈电压也处于正确的0V 值。

一旦我将基准电压增加到1V 以上、我就会看到反馈电压开始增加、并且 TPS3700的输出保持在固定电压、而不管基准电压的值在1V 以上。我已经附上了原理图的屏幕截图以供参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    感谢您的联系。

    当您将基准增加到1V 以上时、可以探测 Vin、SW、Vout 和电感器电流吗?

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布莱斯、您好!

    遗憾的是、我没有电流探针来测量电感器电流。 以下分别是低于1V (0.7V)和高于1V (1.3V)的基准对应的 VIN、SW 和 VOUT 波形:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    一个可能的原因是、当外部 基准 高于内部基准电压时、基准被钳位。 您能在更改外部基准电压时帮助检查 VREF 引脚电压吗?   

    如果它被钳位、您可以将外部基准电压设置在0V 至1V 之间并改变 R211和 R214比率、以获得您的目标输出。

    此致、

    穆林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mulin:

    当我在0.7V 至1.3V 的任意范围内调节外部基准电压时、 TPS63700的 VREF 引脚保持在1.22V。我不清楚 TPS63700内部基准电路如何从数据表中概述的操作说明中钳制外部基准。

    继续我的研究、我实验了断开运算放大器电路、而是使用 TPS63700的 VREF 引脚(在本例中、我将 TP212连接到 R211)。 此外、我将 R211更改为121 kΩ、将 R214更改为221 kΩ、以满足数据表第13页概述的 VREF 引脚的拉电流标准。 该比率应该将输出设置为-2.21V。相反、我的输出为-1.56V;VREF 为1.213V、我在反馈引脚上测得的电压为220mV。

    最后一个实验展示运算放大器电路不再是一个变量。

    -安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    执行最后一个实验时、您是否降低了 U205?  如果没有、请记下、然后查看输出是否正常。

    此致、

    穆林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mulin:

    是的、我物理地切断运算放大器输出的布线、使其从影响 TPS63700电路的角度上断开。

    -安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我解决了问题:我将 INA2180电流检测放大器连接到该电源轨、导致了稳压器的错误操作。