This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM63615-Q1:降压转换器在极轻负载条件下的效率。

Guru**** 2507035 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR43620-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1310743/lm63615-q1-the-buck-converter-efficiency-is-in-very-light-loading

器件型号:LM63615-Q1
主题中讨论的其他器件:LMR43620-Q1

1.
解串器需要1.8V 和3.3V 的电源。 睡眠模式下、1.8V 和3.3V 的功耗分别为34.2uA 和7uA。
我计划由 LM6315使用降压转换器转换为1.8V、由 TPS65320使用3.3V。

输入电源为12V。 如何计算转换器效率?

2.
如果只有解串器在睡眠模式下通电、则系统总功耗不能超过100uW。
您能给我一些设计方面的建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    100uW 意味着12V 输入电流需要低于9uA?  TPS65320和 LM63615都会消耗9uA 的电流、我明白吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、 TPS65320的输出电压和电流分别为3.3V 和7uA。  输出电压为 LM63615提供的1.8V 和34uA  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于负载非常小、建议对 EVM 进行测试以获取效率数据。 此外、如果您想获得更高的效率、可以考虑使用具有1.8V 电压轨的 LMR43620-Q1。 对于 TPS65320、您需要联系 IPP PMIC-PMIC 团队以获取更多信息

    -鸿嘉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hongjia:

    如何联系 IPP PMIC-PMIC 团队?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以使用器件型号  TPS65320创建新帖子、该帖子将 IPP 自动分配给 TPS65320-PMIC 团队。

    -鸿嘉