This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5430-TPS5430 EP:大约 TPS5430-TPS5430 EP 的 PH 绝对最大额定值

Guru**** 2508245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1312280/tps5430-ep-about-the-absolute-maximum-rating-of-ph-of-tps5430-ep

器件型号:TPS5430-TPS5430 EP

您好!

我目前正在使用 TPS5430DDA。
但是、由于难以获取、我正在考虑使用 TPS5430-TPS5430 EP。
查看 TPS5430-PH 的绝对最大额定值为-1.2V EP 数据表。
TPS5430DDA 的 PH 绝对最大额定值为-4.0V、但值不同。
(问题)
认为 TPS5430-TPS5430-PH 的绝对最大额定值 EP 为-4.0V 是否正确?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    是的、这两个器件共享同一个芯片、典型值应为-1.2V。 您还可以考虑更新的器件、因为这两个器件非常旧。

    -鸿嘉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    从您的回答、我知道 TPS5430-TPS5430 EP 的 PH 最小值允许-4.0V、是这样吗?
    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    可以。 但请注意、 时间间隔应小于10ns。

    -鸿嘉