This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25145:当器件温度为-10°C 时、接通占空比变得不稳定。

Guru**** 2530070 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1303053/lm25145-switching-on-duty-became-unstable-when-the-device-is--10-degree-c

器件型号:LM25145

大家好!

我的一位客户正在  自己的电路板上评估 LM25145用于其新产品。

在他们的评估中、他们面临当器件为-10°C 时、器件开启工作变得不稳定。
在25°C 和70°C 时、导通占空比保持稳定。
它们使用附加的 Webench 文件参数。
"你知道什么?

非常感谢您的答复。

此致、
和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉。 我忘记附加 Webench 文件了。

    此致、
    和也。

    e2e.ti.com/.../WBDesign_2800_Vin24V_5F00_Vo5V_5F00_Io8p5A_5F00_CustomerValue_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kazuya、

    请附上其设计的原理图。

    此外、快速入门计算器将有助于填写和连接。  https://www.ti.com/tool/LM5145DESIGN-CALC

    请确认输出电容器和补偿元件不会随温度变化太大。 最好提供器件型号。

    您可能必须重新补偿转换器以补偿冷性能。

    希望这对您有所帮助。

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Orlando:

    非常感谢您的答复。

    他们不希望在这个 E2E 上披露他们的原理图。 但是他们的原理图和我在前一封邮件中附上的 Webench 一样。
    它们使用以下电容器作为补偿器件。

    Ccomp1: GRM033R71E222KA12D、 X7R (EIA)
    Ccomp2: GRM0335C1H330JA01D、 C0G (EIA)
    Ccomp3: GRM155B11H102KA01D、B (JIS)

    我要问他们输出电容器的器件型号。 我会尽快通知您。

    如果您对这些电容器的补偿有任何建议或意见、请告诉我?

    再次感谢大家、此致、
    和也。
     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kazuya、

    我仍然更喜欢他们的原理图设计文件。

    comp 电容看起来不错、可能 CCOMP3的额定温度仅为-25°C、但这应该是很大的问题。

    它们是否可以运行波特图?

    或许室温下的波特图和冷温下的波特图可以提供一些见解。

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Orlando:

    非常感谢您的答复。

    我得到了其输出电容器器件型号、如下所示。
    它们使用6个陶瓷电容器作为输出电容器。
    GRM32ER61A107ME20
    GRM31CB31A476KE15
    GRM31CB31A476KE15L
    GRM188B31A106KE69D
    GRM155B31H104KE14D
    GRM033B31H102KA12D

    如果您有任何意见或建议、请告诉我。

    此外、我还将尝试运行波特图。

    再次感谢大家、此致、
    和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kazuya、

    好的、这些陶瓷似乎都不是问题。

    是否完全有电解电容器?

    波特图也会很有用。

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya、 已经过一段时间、关闭此主题、如果仍然存在问题、请随时重新打开主题、谢谢。

    大卫。