This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55288:灌电流和电流限制

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55288, TIDA-050017

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1311654/tps55288-current-sinking-and-current-limit

器件型号:TPS55288
主题中讨论的其他器件: TIDA-050017

您好!

 TPS55288的最大灌电流是多少?

此外、当 TPS55288灌入电流时、电流限制功能的行为是什么、因为(Visp - VISN)理论上为负? 即、该器件是否可以限制拉电流和灌电流模式下的电流?

谢谢!

阿兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan!

    感谢您的联系。

    我想知道这里的应用是什么吗?

    对于 TPS55288、负电感器电流限制约为2A。

    由于 TPS55288灌入电流时 Visp-VISN 为负、因此电流限制功能将不起作用。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的信息。

    应用基本上是与 TIDA-050017中概述的设计类似的 TEC 驱动器(但功率输出更多)。

    我需要在输入和输出之间连接 TEC/珀耳帖元件 、以实现双向驱动。 我还想再进一步、使用电流限制功能来实现恒定电流控制。

    阿兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan!

    感谢您的反馈。

    正如我之前的回复、TPS55288只能在拉电流模式下实现恒定电流控制。 也许您可以使用外部电流检测方法来进行恒流控制。

    BRS、

    布莱斯