This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63710:TPS63710运行不稳定

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1307773/tps63710-unstable-operation-of-tps63710

器件型号:TPS63710

您好!

我已经审阅了此处的原理图和布局、

TPS63710:TPS63710布局审查-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

TPS7A33:TPS7A3301RGWT 布局审查-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

现在、我已将已实现的电路板  

我观察到的情况很奇怪、经过一分钟的时间后、电源 IC 继续重新启动、由于输出关闭一段时间、输出电压不稳定、好让我知道原理图中的具体问题可能出在哪里?

我再次张贴在下面的 schemati

SW 的波形如下

CP 波形如下所示

一分钟后、我会在长时标度中观察如下所示的波形、这清楚地表明稳压器重新启动、通过对电路板进行过多加热

1.怀疑 C219和 C220、我移除了额外的22uF 电容

2. C215也被删除,因为它错误地放置在很小的值

在 SW 下、输出仍然保持不变

直流/直流转换器的输出

原理图中是否有任何错误导致了该问题?请帮助

注意:我之前使用过一种类似的方法来创建-2.85,然后使用 LDO 创建-2.5V,在该方法中没有问题,但这个较高的负电压会造成问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shyam、您好!

    感谢您的足够波形。 它看起来器件会重新启动。

    重启可能有三个原因。 输入电压 UVLO、输出电流限制和过热。

    1.由于导通期间 SW 电压为~12V、因此无法实现输入电压 UVLO。

    2.输出电流限制是可能的,因为我们可以看到输入电压在重新启动之前在下降。

    为了确认它是否受输出电流限制影响、您可以尝试探测电感器电流。

    您可以通过断开电感器的一侧来捕获电流、并使用串联导线通过电流探头捕获电流。

    3.存在过温(OT)的可能性,因为我们可以看到保持时间越来越短,这可能与温度有关。

    如果您可以看到、保持-5V 的时间在首次上电后很长、并且变得越来越短、那么 OT 是可能的原因。

    最好有一个摄像头来捕捉外壳温度。

    等待您的响应。

    阿索斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已看到我的组装发生了漏洞、由于陶瓷不可用、我在最后一分钟将输出47uF 电容器更改为钽电容器

    钽电容器安装在反向位置、钽的正极端子连接到 LDO 的负输出端 ,由于这是加热这么多,散热到处都是,我看到这很快与热像仪和逆转它,与这问题解决了

    下面是输出的波形、

    -5V LDO 输出:

    -5.35V 直流/直流输出

    -2.5V LDO 输出

    -2.85V 直流/直流输出

    5V LDO 输出

    5.35直流/直流输出

    +2.5V LDO 输出

    +2.85 DCDC 输出

    1.我看到产生+2.85V 电压的直流/直流转换器被过度加热,有没有办法减少这种加热?

    2.如果输出开关噪声级别是否符合数据表中的预期,您还能看到它们吗? 我觉得降噪可以少得多、在直流/直流输出端放置一些额外的电容器会降低噪声吗? 建议的方法很少。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shyam、您好!

    很高兴知道问题已解决。

    关于您的问题:

    1.为了减少发热、您可以通过扩展 GND 区域并增加一些更多的 GND 过孔来优化布局。 但是、我看到您已经在 GND 平面上放置了一些过孔。 您在 IC 顶部外壳上看到的温度是多少? 它是否超出规格或没有足够的裕度?

    2.只要 VIN、CP 和 SW 的电压低于技术规格要求,开关电平就可以正常工作。

    如果您仍然希望降低开关噪声、可使用以下几种方法。

      a:在 VIN 引脚和 GND 引脚附近添加100nF 输入电容。

      b.在 CP 和 GND 之间添加一个 RC 缓冲器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、由于我以极低的噪声水平工作、我的运算放大器电路中出现了这个噪声

    您能解释或抛出一些关于在输入端添加缓冲器和100nF 电容器的文献吗?

    这将帮助我更好地处理

    例如、黄色曲线是 增益为10K 的第一个 TIA、粉色曲线是增益为10的反相放大器、 因为有了这个杂散脉冲、我很确定噪音来自电源、没有光电二极管连接、我希望把运放的这些噪音降低到低很多。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shyam、您好!

    我建议您降低开关噪声的两种方法、但您在这里提到了输出电压的噪声。 我不确定它们是否相关。 有时是的、但我想先确认这一点。

    通常、我们客户测试的输出噪声来自探头、而不是实际噪声。 您可以尝试使用猪尾来测量纹波、以减少空间注入。 您也可以遵循这个操作。  https://www.ti.com/lit/ta / ssztb25/ssztb25.pdf 

    开关噪声意味着 FET 开/关期间的振铃。 您可以参考下面关于 RC 缓冲器的介绍。

    https://www.ti.com/lit/an/slyt465/slyt465.pdf 

    此外、噪声与布局密切相关、您也可以将布局发送给我以供审核。

    https://www.ti.com/lit/ab/snva803/snva803.pdf 

    关于噪声问题、您可以首先使用猪尾来测量 OPA 电压。 如果噪声仍然存在、您可以禁用直流/ 直流并将其更改为直流电源、以查看噪声是否消失。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请您删除具有邮件 ID 的个人消息、我会将 布局文件通过邮件发送给您。

    实际上、我仅使用尾纤探头在最近的接地端测量直流/直流转换器和运算放大器的输出噪声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    athos-zhao@ti.com