This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5177:TI 降压/升压解决方案建议

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5177

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1310420/lm5177-ti-buck-boost-solution-suggestion

器件型号:LM5177

尊敬的团队:

我们有一个新的程序与下列必需品,你能帮助寻找一个合适的解决方案吗? 谢谢

 

2组降压/升压(每组90W)

 

  1. VIN = 41Vdc~57Vdc
  2. Vo = 54Vdc/1.8A
  3. 这两组降压转换器可使用不同的 Vin 端口进行升压、但 Vo 必须连接在一起、因此它需要具有电流共享功能。

非常感谢。

吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    感谢您使用 E2E 论坛。

    您能否从上面添加有关项目3的更多详细信息?

    例如、应该如何实现电流共享? 对共享是否有任何要求? ...

    谢谢。

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Schauer。

    是的、电流共享必须在任何负载下进行、除非任一 转换器不起作用。

    我们是否有任何合适的解决方案能够满足客户的规格?

    非常感谢。

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    我想这要复杂得多- LM5177不能通过内置的标准多相方法实现、因为这会基于相同的输入和输出电压将占空比调整为相同。

    因此、这需要深入了解客户规格。 ESP。 应如何平衡电流以及在什么条件下应如何调节电流。

    只需使用功率 OR'ing (二极管)

    理想二极管/ORing 控制器产品选择| TI.com

    https://www.ti.com/lit/an/sboa383/sboa383.pdf?

    但是、输出电压略高的电源将接管所有工作。

    否则需要额外的逻辑来补偿这种情况。

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucas:

     

    ORing 二极管 不适合我们的应用、您是否具有  并联 工作的两个 LM5177之间的电压调节容差?

    例如3%、5%、以实现所有负载覆盖率。  

    非常感谢。

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    我进行了更多调查、具有不同输入电压的并行运行也适用于 LM5177、但一旦一个控制器被禁用(例如由于 EN/UVLO)、这两个控制器都将由于两者的互连而被禁用

    然后、这些器件将具有相同的电感器峰值电流。

    此致、

     斯特凡