This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ13610:LMZ13610原理图

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LMZ13610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1312812/lmz13610-lmz13610-schematic-diagram

器件型号:LMZ13610

您好,

LMZ13610的设计原理图如下所示。 您能帮助检查一下是否有任何问题吗? 或提供良好建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeno:

    1.缺少输出电容器。  一种推荐的输出电容器组合是两个330-μF、15-mΩ ESR 钽聚合物电容器、与一个47uF 6.3V X7R 陶瓷电容器并联。 这种组合可提供超出 应用要求的出色性能、您可以根据实际测试结果进行决策。 此外、一些小型47nF 陶瓷电容器可用于高频 EMI 抑制。  

    2.在 VO 和上部反馈电阻 R276之间保留一个50欧姆电阻器的位置、以防需要进行环路测试。

    3.在 上部反馈电阻器 R276上保留前馈电容器的位置、以帮助调整环路。

    您还可以查看 EVM 用户指南作为参考。  

    https://www.ti.com/lit/ug/snva478c/snva478c.pdf?ts = 1705311393539&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FLMZ13610 

    -鸿嘉