This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5036EVM:需要 CE/EU 符合性声明(也称为 EU DoC)

Guru**** 2648425 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5036EVM, LP5024EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1293625/lp5036evm-ce-eu-declaration-of-conformity-aka-eu-doc-required

器件型号:LP5036EVM
主题中讨论的其他器件: LP5024EVM

您好

请您能否提供 LP5036EVM 的 CE/EU 符合性声明

此产品带有 CE 标志、但 T 上不提供 CE/EU 符合性声明。 I 网站、  

非常感谢。

克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chris,

    您能告诉我 CE/EU 的全名吗? 谢谢!

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    很抱歉回复延迟、我正在执行 CE/EU 符合性声明。 这是自声明制造商在将 CE 标识应用到他们的产品时必须绘制的。

    来自 T 的 CE/EU 符合性声明示例。 我、请参阅 SKU LP5024EVM -请参阅 此处的 CE/EU 符合性声明

    这与我们需要的 LP5036EVM 的文档相同。 您能提供吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    请给我一些时间、与我们的网络内容经理核实一下。 我会尽快回复您。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    我向我们的网站内容经理寻求帮助、似乎他们需要组织这一整年的文档。 因此,他们将帮助更新这个文档在1月24日。 准备好后、我会告诉您。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jared

    现在是否提供 CE/EU DOC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    我很抱歉12月有很多假期,没有人帮助。 我会促使我们的团队尽快完成。 很抱歉给您带来不便。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jared

    我明白,你仍然打算让他的月,虽然?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    我不确定此文件的确切时间表是否可用、但我将尽最大努力在本月完成它。 感谢您的耐心等待。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    非常感谢您的耐心!

    您能告诉我您的电子邮件地址吗? 我将为您发送 EU 文档。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    请在下面找到 LP5036EVM 的 EU 文档、谢谢!

    e2e.ti.com/.../DoC--EU-RoHS-_5F00_LP5036EVM_5F00_20180815.pdf

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    这解决了问题。