This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54A24:查看原理图

Guru**** 2536490 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1310611/tps54a24-review-the-schematic

器件型号:TPS54A24

尊敬的先生/女士

我们在 设计中使用器件 TPS54A24RTWR 来生成多个电压、但由于我们没有其平均值模型、因此无法运行频率响应来检查系统的稳定性。

因此、请查看原理图一次、补偿和输入输出电容器。

输入电压= 5V

VOUT=0.92V

Iout=8.2A 时

交流纹波=10mV 峰-峰

直流纹波= 2%

输入电压= 12V

VOUT=3.7V

Iout=9.6A 时

交流纹波=4 %

直流纹波= 4%

输入电压= 12V

VOUT=1.5V

Iout=7A 时

交流纹波=2 %

直流纹波= 1%

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Prabhjot,

    感谢您的提问。 我正在查看原理图。 您能否为470uF 电容器提供 ESR? 和输出电容器的额定电压是多少? 理想情况下、如果您只分享可以正常使用的器件型号、因为我可以根据这些信息检查直流偏置降额和补偿。

    谢谢。

    阿莫德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Amod

    感谢您的答复

    您请求的详细信息如下所述

    470uF =  EEF-GX0D471R

    100uF=GRM21BC80G107ME15L

    22uF=GRT31CC71E226ME13K

    10uF=  GRM188Z71A106KA73D

    0.1 μ F=  04025C104KAT2A

    如果您需要任何其他信息、请告诉我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Prabhjot,

    我没有看到220uF 的详细信息。 我假设这也是一个低 ESR 电容器。

    我建议按如下方式更改补偿网络、以获得大约50kHz 的交叉频率、这将有助于改善瞬态响应。

    下面的 Rcomp 和 Ccomp 以串联连接到 COMP 引脚的 RC 为基准。 Ccomp2是 COMP 引脚与地之间的 HF 电容。

    0.92V 设计:
    Rcomp:15K
    Ccomp:4.7nF
    Ccomp2:100pF

    3.7V
    Rcomp:30.1k
    Ccomp:3.9nF
    Ccomp2:33pF

    1.5V
    Rcomp:22.1k
    Ccomp:2.7nF
    Ccomp2:68pF

    其他一切看起来都很好。 希望这对您有所帮助。

    谢谢!

    阿莫德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Amod

    感谢您的答复

    您能说您是如何计算这些补偿值的、以及它是如何影响瞬时响应以改善情况的。

    此致

    帕布霍特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Prabhjot,

    阿莫德目前不在现场,他将在明天作出回应。

    谢谢。

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Prabhjot,

    我将使用数据表公式。 并使用 WEBENCH 验证设计环路响应。 最初、交叉频率过低或更低、因此由于交叉频率较高、与现在的较快响应相比、可能具有更慢的响应。

    谢谢。

    阿莫德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Amod

    感谢您的支持,我们将实施更改。

    此致

    帕布霍特