This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62872-Q1:堆叠运行的器件组合

Guru**** 2636695 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62872-Q1, TPS62871-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1312892/tps62872-q1-device-combination-in-stacked-operation

器件型号:TPS62872-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS62871-Q1

大家好、

根据 TPS6287x-Q1数据表中的以下说明、 我了解到我们无法使用 TPS6287x-Q1以堆叠设计实现不同的器件型号器件。
我的理解是否正确?

这一确认的背景是、我的客户希望使用 TPS62872-Q1 (12A)和 TPS62871-Q1 (9A)实现可堆叠架构、以满足20Amax 输出电流的要求并节省 DCDC 的成本。  

此致、taki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Takigasaki-San、

    是的、您的解释是正确的。 为了平衡电流分布、堆叠功能需要相同的电流限制。 我建议在20A 规格下使用两倍的 TPS62872-Q1。

    谢谢。

    Tanvee