This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92200:需要确认 IR LED 驱动器电路

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E-Q1, TPS92201, TPS92200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1310814/tps92200-need-to-confirm-ir-led-driver-circuit

器件型号:TPS92200
主题中讨论的其他器件:TXS0108E-Q1TPS92201

大家好、TI 人。

我正在尝试设计一个 IR LED 驱动器电路、如下图所示。

您能评论并提供反馈吗?

条件是:
-输入电压: 5V
-输出电流: 1A
- IR LED Vf : 2v
- PWM IO 电平: 1.8V

问题1:
LED 并联结构值得应用?

问题2. 电感值如何?
您能推荐任何特定型号吗?

问题3:
此外、我还担心 PWM IO 电平不适用。
主机 IC 侧的 IO 电平固定为1.8V。
是否应该使用电平转换器将 IO 电平改为3.3V、除非1.8V 足够?
我将电平转换器(TXS0108E-Q1)用于其他电路器件、它有一些备用引脚。

问题4:
对于 PWM 输入、正确的模型是 TPS92200D (1? 或2?) DDCR?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我目前不在办公室。 明天我回到办公室,我会给你回复。 感谢您的理解。

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    很抱歉耽误你的时间。

    首先、我建议您使用 TPS92201、这是我们的新款产品、它更适合您的应用范围。

    回答1。 如果需要 LED 之间具有较高的照明一致性、则并联两个 LED 串可能不是一个好选择。 考虑使用两个 LED 驱动器或使用容差较小的 LED。

    答2。 如果选择了更大的 K_IND、您可以选择更小的电感值、如3.3uH (请参阅数据表中的第8.2.1.2节"详细设计步骤")。 抱歉、我不能为您推荐任何特定的电感器器件型号。  

    解答3。 请检查您的主机 IC 规范、查看它是否与 TPS92200规范兼容(数据表的屏幕截图如下所示)。

    A4。 D1和 D2版本均可接受 PWM 输入。

    此致、

    周老师