This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM36011EVM:LM36011EVM

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM36011

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1312143/lm36011evm-lm36011evm

器件型号:LM36011EVM
主题中讨论的其他器件:LM36011

您好!  

我正在尝试使用 LM36011驱动器生成 LED 的输出以及脉冲序列的上升和下降。 LED 之前已通过示波器进行测量、但我们也想直接测量。 我面临的挑战是 GUI 不会显示任何波形,日志窗口仅生成0x003F 或0x00FF 等值,具体取决于 LED 闪光灯亮度设置。

我不知道我使用的 GUI 有误、还是需要其他软件来生成波形。 此外、在打开 GUI 时、我收到了固件更新通知、在单击 File > FW update 并重新启动 GUI 后、将弹出相同的错误。 不过、GUI 底部显示 Hardware Connected、侧边的蓝色方块。

感谢您投入宝贵的时间给予大力支持!

此致、

易卜拉欣    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    幸会。

    我们没有这样的 GUI 可以"生成"波形、因为 实际输出波形也会受到 PCB 布局和所选输出电容的影响。

    您可以测量 LED 压降以获取所需的波形、它可以通过 D1A 和 D1S 进行测量。

    谢谢!

    伊夫·李