This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62230:SW 的下冲允许电压

Guru**** 2503235 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS628510, TPS62230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1307421/tps62230-undershoot-allowable-voltage-of-sw

器件型号:TPS62230
主题中讨论的其他器件:TPS628510

尊敬的支持团队:

原始问题未提及 SW 下冲的允许电压。
它能否像 TPS628510那样承受-3V (交流、小于10ns)的电压?

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps628510.pdf#page=5
如果可能、我也希望您将其添加到 TPS62230数据表中。

此致、
DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dice-K:

    考虑到这是一款非常旧的器件、数据表不太可能会更新以添加交流电压规格。 最好是推广性能更好、成本更具竞争力的新型器件。

    请告诉我您的想法。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Excel、
    感谢您的答复。

    虽然我推广新产品、但许多客户仍然使用成熟的产品。
    由于我收到了来自多个客户的类似问题、我认为如果数据表中包含相关信息、就不会再有其他问题了。

    如果您知道负耐受电压低于10ns、请给出意见。

    此致、
    DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dice-K:

    好的。 我懂了。

    遗憾的是、我没有 SW 引脚交流电压数据(tp < 10ns)。 IC 设计人员回到办公室后、您还能等到下一步吗?

    谢谢你。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dice-K:

    SW 引脚没有交流电压。 很遗憾、我们无法支持客户请求。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Excel、
    感谢您的支持。

    我已了解 TPS62230没有针对 SW 引脚的特定交流电压值。
    我将尽量使用具有定义交流容差的较新产品。

    此致、
    DICE-K